This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:当 TS3DV642未使用 CEC、CEC-A、CEC-B 引脚时进行终端处理

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/680257/ts3dv642-terminal-processing-when-cec-cec-a-cec-b-pin-unused-for-ts3dv642

器件型号:TS3DV642

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了当 CEC、CEC-A、CEC-B 引脚  未用于 TS3DV642时的终端处理。

客户未将这些引脚连接到 HDMI 终端或控制器件。
CEC 连接在 HDMI 端子之间。
在这些条件下、他们询问我们如何处理 CEC、CECA、CEC-B 终端。
当我查看数据表时、我认为根据第5页6.3建议运行条件的(6)中的说明连接到 VDD 或 GND。

是这样吗?

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hasebe、

    您所参考的数据表部分适用于 TS3DV642的 EN、SEL1、SEL2引脚。 CEC、CECA-A、CEC-B 引脚(如果未使用)可保持未连接状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    我将向客户解释。

    此致、

    哈塞伯