Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3DV642 尊敬的 Sirs:
我的客户询问了当 CEC、CEC-A、CEC-B 引脚 未用于 TS3DV642时的终端处理。
客户未将这些引脚连接到 HDMI 终端或控制器件。
CEC 连接在 HDMI 端子之间。
在这些条件下、他们询问我们如何处理 CEC、CECA、CEC-B 终端。
当我查看数据表时、我认为根据第5页6.3建议运行条件的(6)中的说明连接到 VDD 或 GND。
是这样吗?
此致、
哈塞伯