Other Parts Discussed in Thread: TS5A4594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A4594
您好!
从 TS5A4594的数据表中、您可以假设 VNO 和 Vcom 上有一个接地钳位二极管(<0V、-50mA)。
是否没有同时连接到 V+轨的钳位二极管?
您可以在规格中看到、由于最大限制为 V++ 0.3、因此可能有一个连接到 V+的二极管。 这告诉我、超过 V+ 0.3V 将开始导通该钳位二极管。
我们需要确认这一点,直到今天晚上。
此致、
Jon