This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A4594:钳位二极管

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A4594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/680110/ts5a4594-clamping-diode

器件型号:TS5A4594

您好!

从 TS5A4594的数据表中、您可以假设 VNO 和 Vcom 上有一个接地钳位二极管(<0V、-50mA)。

是否没有同时连接到 V+轨的钳位二极管?

您可以在规格中看到、由于最大限制为 V++ 0.3、因此可能有一个连接到 V+的二极管。  这告诉我、超过 V+ 0.3V 将开始导通该钳位二极管。

 

我们需要确认这一点,直到今天晚上。

此致、

Jon


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    是的、TS5A4594具有内部二极管、但从保护角度来看、该片上二极管通常不能与外部保护二极管媲美。