Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160
您好!
关于 TS5A3160的连接、我想知道它是否可以同时用于以下两种情况? 我提出这个问题的原因是、引脚功能说明提到了否(引脚1)、NC (引脚3)和 COM (引脚4)是输入/输出引脚。 为简单起见、我未显示 GND 引脚、V+引脚和 IN 引脚连接。
(a)源极连接到 COM (引脚4)、根据 IN (引脚6)逻辑电平、负载1或负载2将由 COM 引脚供电。
(b)源极1和源极2分别连接到 NO (引脚1)和 NC (引脚3)、根据 IN (引脚6)逻辑电平、负载将由源极1或源极2提供功率。
最后、如果 TS5A3160无法同时实现两者、那么是否有其他可同时实现情况 A 和 B 的替代 IC?
谢谢你。
此致、
磅