This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:-有关连接和使用的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/679850/ts5a3160---question-about-connection-and-usage

器件型号:TS5A3160

您好!

关于 TS5A3160的连接、我想知道它是否可以同时用于以下两种情况? 我提出这个问题的原因是、引脚功能说明提到了否(引脚1)、NC (引脚3)和 COM (引脚4)是输入/输出引脚。 为简单起见、我未显示 GND 引脚、V+引脚和 IN 引脚连接。

(a)源极连接到 COM (引脚4)、根据 IN (引脚6)逻辑电平、负载1或负载2将由 COM 引脚供电。

(b)源极1和源极2分别连接到 NO (引脚1)和 NC (引脚3)、根据 IN (引脚6)逻辑电平、负载将由源极1或源极2提供功率。

最后、如果 TS5A3160无法同时实现两者、那么是否有其他可同时实现情况 A 和 B 的替代 IC?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LB、

    TS5A3160是一款双向低功耗信号开关、可根据施加到控制逻辑的电压将公共引脚(COM)连接到常开(NO)或常闭(NC)引脚。  这意味着、只要您在建议的条件下运行、它将同时适用于 A 和 B 两种情况。  

    由于您提到了为负载供电、因此您必须使流经开关的电流保持在小于200mA 的水平

    在示例 B 中、您还需要确保您使用的器件具有先断后合功能、这样您就不会将两个电源短接在一起。  

    开关和多路复用器常见问题 解答页面也非常适合于了解有关这些器件用法的更多信息。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的答复和解释。

    此致、