This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6104:用于感应电机 EE 4:1的多路复用器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/678252/tmux6104-mux-for-induction-motor-ee-4-1

器件型号:TMUX6104

尊敬的同事:

 

我正在为 满足以下需求的感应电机驱动器 EE 寻找模拟开关/多路复用器(4x1):

 

模拟开关/多路复用器(4x1)能够切换电压±15V。 如果每个 IC 有更多的多路复用器、则需要单独命令它们

您能否向我推荐您希望我推广的产品/TI 设计?

 

非常感谢、

 

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传真、

    我在 TI.com 开关选择工具中搜索了4:1开关、然后筛选了+/-15V。 您对 TMUX6104有什么看法?  

    谢谢、

    Adam