请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6104 尊敬的同事:
我正在为 满足以下需求的感应电机驱动器 EE 寻找模拟开关/多路复用器(4x1):
模拟开关/多路复用器(4x1)能够切换电压±15V。 如果每个 IC 有更多的多路复用器、则需要单独命令它们
您能否向我推荐您希望我推广的产品/TI 设计?
非常感谢、
传真
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.