This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:输出电压是否与输入电压相同?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/677235/sn74lv4052a-will-the-output-voltage-be-the-same-as-the-input-voltage

器件型号:SN74LV4052A

大家好、

客户使用 SN74LV4052A。 问题是输出电压 被下拉。  

他需要输出电压等于输出电压。  

问题1. 我想知道为什么 输出电压可以下拉。  

我注意到一个链接:  

Q2:  说、原因是器件具有 内部 导通电阻(Ron)。  

如果 输出电压等于输出电压、则器件需要至少比 Ron 大10倍。  

为什么需要 至少比 Ron 大10倍? 您会解释一下吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    SN74LV4052A 是一款传输门多路复用器、这意味着它本质上是一个并联的 NMOS 和 PMOS FET。 这两个 MOSFET 的导通电阻在数据表中称为 Ron。 在电阻方面、您可以将器件视为黑盒、当选择特定通道时、该黑盒可建模为输入引脚和输出引脚之间的电阻器。 由于该器件是一个传输门、因此输入引脚与输出引脚之间没有什么区别、因为该器件可用作多路复用器或多路信号分离器。

    Q1:知道我上面提到的内容、器件的输出可以由外部系统下拉、因为器件类似于电阻器。 如果某种情况是"下拉"输出电压、通常可以归因于系统中的任何负载。  由于欧姆定律、多路复用器的输出电压将与输入电压减去导通电阻上的任何压降相同:Vout = Vin -(Ron*I)。 其中 I 是流经多路复用器的电流。

    问题2:Patrick 提到、作为一般经验法则、负载应比 Ron 大10倍。 这只是遵循工程实践、其中任何低于10因子的值都可以忽略、因为它不会成为主导因素。 例如、使用以下分压器:

     

    10Ω 100Ω r1=k Ω 且 r2=k Ω。 假设 Vin = 1V。 然后 Vout = Vin *(R2/Rtotal)。 因此、Vout = 0.91V

    如果我们应用经验法则、如果 R1比 R2小10倍、我们可以完全忽略 R1。 则 Vout 将= 1V。 以加快计算速度。

    经验法则只是一种获得预期值的方法。 如果我们将规则从大10倍更改为大100倍、则在应用此规则并与实际电路进行比较时、我们在 Vout 处看到的电压会更接近。

    在本示例中、假设 R1是多路复用器的 Ron。 如果 Ron 约为25Ω Ω、则只要您的系统负载(R2)大约比 Ron 大10倍(或100倍)、多路复用器输出端的电压(Vout)就应与输入电压(Vin)基本相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

    感谢你的帮助。  现在、客户的问题如下所示:

    客户的原理图位于附件中。 A 引脚和 B 引脚设置为低电平。  

    1Y0引脚用作输入通道。 COM1引脚用作输出通道。 COM1引脚被连接至

    其 MCU 的 ADC 输入引脚。

    当1Y0输入3.3V 电压且 COM1引脚未连接 到其 MCU 的 ADC 输入引脚时、

    测量1Y0引脚 电压被下拉。  1Y0引脚 电压为2.8V 或更低。  

    您会解释一下这个原因吗?  现在、我告诉客户使用另一 个 SN74LV4052A 器件再次进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    感谢您提供更多信息。 我同意您测试另一个设备以查看问题是否仍然存在。

    如果客户的 VDD 为3.3V 、并且 A/B/INH 引脚连接到低电平、则1Y0应连接到 COM1。 由于您提到1Y0电压应为3.3V、因此在未连接时测量引脚电压时、它会为您提供下拉的电压。 我怀疑这是导致这种情况的其他系统级问题。

    检查的一种方法是从其电路板上移除 SN74LV4052A、并测量1Y0焊盘上的电压、如果它被下拉、则系统中的其他东西会导致这种情况。 这些应该是对客户有用的测试。 如果工作正常、则下一步应测试另一个 SN74LV4052A 器件。

    如果他们仍有问题、则提供范围快照将是最佳解决方案。