This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:单端运算

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV421, TS5MP645, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/677245/ts5mp645-single-ended-operations

器件型号:TS5MP645
主题中讨论的其他器件:TS3DV421TS3DV642

您好!

 在单端模式下使用器件时、是否存在任何限制?

是否可以将所有10条线路(包括 CK) 用作多路复用器/多路信号分离器、然后使用 I/O 功能?

TS3DV421能否在全部8条线路上用作单端器件?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    翁贝托

    1) 1)请参阅 TS5MP645器件的详细设计流程。

    2) 2)是的、您可以在单端操作中使用 TS3DV421。  

    为什么您选择的是 TS3DV641而不是更新的 TS3DV642?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、
    我建议 TS3DV421不是 TS3DV641 (或642)、因为客户只需要8个单端多路复用器/多路信号分离器开关即可获得630Mb/秒的 SD 视频信号(而非 HDMI、DVI)
    您认为哪一个最适合它?
    谢谢
    Umberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    翁贝托

    我知道 TS3DV642是一款非常受欢迎的器件、我想知道它为什么不是最佳选择、但如果您只需要一个8通道开关、这是有道理的。

    谢谢、
    Adam