Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3166 大家好、
数据集显示了折页。 
我知道在本例中条件是 IN=V+或 GND。
我的客户正在评估它、并确认 当输入=2.8V、V+=3.6V 时、I+增加了大约80uA。
TS5A3166的结果是否合理?
结果在三个样本之间是相同的。
注)
当 IN=2.8V、V+=4.3V 时、I+增加了1.7mA。
此致、
雅丽塔