This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:当 IN=2.8V、V+=3.6V 时、I+(正电源电流)显示大约80uA。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/748607/ts5a3166-i-positive-supply-current-shows-about-80ua-when-in-2-8v-v-3-6v

器件型号:TS5A3166

大家好、

数据集显示了折页。


我知道在本例中条件是 IN=V+或 GND。
我的客户正在评估它、并确认 当输入=2.8V、V+=3.6V 时、I+增加了大约80uA
TS5A3166的结果是否合理?
结果在三个样本之间是相同的。

注)
 当 IN=2.8V、V+=4.3V 时、I+增加了1.7mA。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔  

    是的、此结果是合理的。  TI 建议将控制逻辑输入置于 Vcc 或接地端、以防止过大的电流消耗。  本应用手册详细说明了导致电流消耗增加的原因。   

    谢谢、  

    Adam