This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q16811:SN74CB3Q16811DGVR 最低电源电压

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q16811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/744504/sn74cb3q16811-sn74cb3q16811dgvr-minimum-supply-voltage

器件型号:SN74CB3Q16811

 SN74CB3Q16811DGVR 是否可以 由1.8V 单电源供电? 我想将此器件用于工作在1.8V 信号电平的24位数据总线。 数据总线时钟为180MHz。 此器件是否是正确的选择? 您能推荐合适的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    SN74CB3Q16811支持2.3V 至3.6V 的建议工作电源电压、如数据表中"建议工作条件"表所示。

    如果您想使用此器件、则需要使用高于1.8V 的电源为其供电。 但是、您可以使用3.3V 电源为器件供电、并且仍然传递1.8V 信号。

    您还可以使用 TI 选择表 并按最小电源电压进行滤波、 TMUX1511中有一个比 1.8V 电源电压下工作的器件更新。 这是一个4通道器件、因此您需要将其中的6个用于24位数据总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dakotah、
    谢谢你。

    只需向您澄清一点。 如果 SN74CB3Q16811由3.3V 电压供电、则只有控制信号必须为3.3V 才能满足 VIH 和 VIL 阈值规格、但不切换信号、我是否正确? 我想180MHz 信号不会成为问题,?

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    如果您将器件断电3.3V、则输入和输出信号的范围可为0V 至5V。 您的控制信号必须在上述建议运行条件图像中指定的电平之间运行。 使用3.3V 电源时、VIH 必须介于2V 至5.5V 之间。 如果您在电源上的工作电压介于2.3V 至2.7V 之间、VIH 可在低至1.7V 的电压下工作。

    关于180MHz 信号-数据表中未明确列出器件的带宽。 但是、该器件确实具有低 Rona 和低电容、并且在数据表的第一页中提到了高带宽。 您可以参阅 此应用手册  、其中显示了其他 CB3Q 器件的带宽图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dakotah

    谢谢你。 似乎我可以在应用中使用 SN74CB3Q16811。 我仍将通过向您发送信号方框图来进行确认、以便您完成最终操作。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SN74CB3Q16811_5F00_questions.pptxDakotah、

    请查找我的申请的顶级模块、以便您进行最终审核。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您的图中的电压处于建议的工作条件内、因此您可以使用数据表中的规格来提高性能。

    关于 BIASV 电平、如果您计划在带电插入应用中使用器件、则可以将其设置为等于接收器输入阈值的电压、以减少干扰。