Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q16811
SN74CB3Q16811DGVR 是否可以 由1.8V 单电源供电? 我想将此器件用于工作在1.8V 信号电平的24位数据总线。 数据总线时钟为180MHz。 此器件是否是正确的选择? 您能推荐合适的器件吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q16811
SN74CB3Q16811DGVR 是否可以 由1.8V 单电源供电? 我想将此器件用于工作在1.8V 信号电平的24位数据总线。 数据总线时钟为180MHz。 此器件是否是正确的选择? 您能推荐合适的器件吗?
尊敬的 Sam:
SN74CB3Q16811支持2.3V 至3.6V 的建议工作电源电压、如数据表中"建议工作条件"表所示。
如果您想使用此器件、则需要使用高于1.8V 的电源为其供电。 但是、您可以使用3.3V 电源为器件供电、并且仍然传递1.8V 信号。
您还可以使用 TI 选择表 并按最小电源电压进行滤波、 TMUX1511中有一个比 1.8V 电源电压下工作的器件更新。 这是一个4通道器件、因此您需要将其中的6个用于24位数据总线。
尊敬的 Sam:
如果您将器件断电3.3V、则输入和输出信号的范围可为0V 至5V。 您的控制信号必须在上述建议运行条件图像中指定的电平之间运行。 使用3.3V 电源时、VIH 必须介于2V 至5.5V 之间。 如果您在电源上的工作电压介于2.3V 至2.7V 之间、VIH 可在低至1.7V 的电压下工作。
关于180MHz 信号-数据表中未明确列出器件的带宽。 但是、该器件确实具有低 Rona 和低电容、并且在数据表的第一页中提到了高带宽。 您可以参阅 此应用手册 、其中显示了其他 CB3Q 器件的带宽图。
e2e.ti.com/.../SN74CB3Q16811_5F00_questions.pptxDakotah、
请查找我的申请的顶级模块、以便您进行最终审核。
此致、
Sam