This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:如何选择支持双极信号的器件

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364, TMUX6112, TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/743325/ts5a22364-how-to-select-a-device-that-supports-bipolar-signals

器件型号:TS5A22364
主题中讨论的其他器件: TMUX6112TS5A22362

寻找数字控制 SPST 或 SPDT 无样式(仅限)但具有双极信号的器件。 信号电平小于250mV。 逻辑为 TTL。 提供双电源。

通过整个列表了解哪些器件 可以传递双极信号、这让人感到很头晕。

我的需要是4。 可以是四通道。

有吗?

Thnx

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    您选择的 TS5A22364器件有什么问题?  您是否需要双电源?  

    您可以按支持双电源的所有器件筛选该表。  有55个器件。  如果您筛选到4通道器件、则有9个通道。

    您认为使用 TMUX6112有什么好处?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam
    实际上  TS5A22364是一个很好的部分 -除了它如果没有类型的接触会更好。
    在 我们的产品中、理想的开关将是4种类型、采用一个微型封装。
    但可能有一些问题、我找不到它们吗?
    如果不是,我们会一直使用它…
    Thnx 很多
    Robin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、

    您能帮助解释一下2:1开关的常开类型这一术语吗? 如果控制引脚为高电平、则将有一条低阻抗路径连接到一个通道、如果该引脚为低电平、则有一条低阻抗路径连接到另一个通道。

    您是否正在寻找一个具有可使两条路径都具有高阻抗的输出使能引脚的器件?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当:

    在 这种情况下、"否"意味着当控制输入处于逻辑低电平状态时、所有开关触点均为"开路"或高阻抗。

    当一个控制输入进入逻辑高电平状态时、与这个控制输入相关的开关"闭合"或者进入低阻抗状态。

    我们 不在寻找启用功能。

    希望这能解答您的问题。

    -robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    感谢您的解释。  如果您将负载连接到 NO 路径、则可以在上述"no"函数中使用 TS5A22362。

    谢谢、

    Adam