Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364, TMUX6112, TS5A22362
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A22364 主题中讨论的其他器件: TMUX6112、 TS5A22362
寻找数字控制 SPST 或 SPDT 无样式(仅限)但具有双极信号的器件。 信号电平小于250mV。 逻辑为 TTL。 提供双电源。
通过整个列表了解哪些器件 可以传递双极信号、这让人感到很头晕。
我的需要是4。 可以是四通道。
有吗?
Thnx
Robin