Other Parts Discussed in Thread: CSD18534KCS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CSD18534KCS大家好、
我想指出的是、我有一个如下所示的电路。
我所面临的问题是、我无法弄清为什么为 MOSFET 的栅极提供16V 电源。 在栅极侧实现了升压电路。 当电路不工作时、只有16V 电压进入栅极。 因此、这就是我在栅极端子上放置16V 电池的原因。 当栅极电压为16V 时、输出电压为12V、但我无法找出原因。 此 MOSFET 前面连接了一个直流/直流转换器、其最小工作电压为18V。
我无法理解。
有人可以帮帮我吗?
此致、