This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 N-MOSFET 进行28V 电源开关

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18534KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/744893/power-supply-switching-for-28v-using-n-mosfet

主题中讨论的其他器件:CSD18534KCS

大家好、  

              我想指出的是、我有一个如下所示的电路。

我所面临的问题是、我无法弄清为什么为 MOSFET 的栅极提供16V 电源。 在栅极侧实现了升压电路。 当电路不工作时、只有16V 电压进入栅极。 因此、这就是我在栅极端子上放置16V 电池的原因。 当栅极电压为16V 时、输出电压为12V、但我无法找出原因。 此 MOSFET 前面连接了一个直流/直流转换器、其最小工作电压为18V。

我无法理解。

有人可以帮帮我吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿里

    感谢您提出问题。

    首先、我想指出的是、TI 还有60V MOSFET、请参阅此处的表 、www.ti.com/.../products.html

    至于有关电路的问题、您看到12V 的原因是 FET 必须在线性区域中工作、并且几乎像 LDO 一样工作。
    如果 FET 在饱和区完全导通、则 FET 电阻将比1kOhm 电阻低、FET 源极上的电压将接近28V。 一个 nch FET 需要一个从栅源极到源极的+ve 电压来打开、在这种情况下、电压现在将为-ve (源极上为28V、栅极上为16V)、因此 FET 将关闭、这不会发生。
    因此、您的器件以线性区域运行、不完全导通或关断、充当可变电阻器、请参阅 CSD18534KCS 数据表中的图2、电路已获得平衡电流、这就是您看到12V 的原因。