This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:器件中是否有电荷泵电路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/742626/tmux1208-is-there-a-charge-pump-circuit-in-the-device

器件型号:TMUX1208

尊敬的专家:

我的客户对 TMUX1208感兴趣并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

关于 TMUX1208、内部是否有电荷泵电路器件。

我认为里面没有电荷泵、但我想确认一下、以防万一。

因为我们考虑将该多路复用器用于开关射频信号路径、

我担心电荷泵产生的杂散的影响。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    TMUX1208不包含电荷泵。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢你的答复。

    这是对客户非常重要的信息。

    我将与客户分享这一点。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一