Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CD4053B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD4053B 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
是否有适用于 CD4053B 的 SPICE 模型?
如果没有、我如何估算用户生成的模型的过孔输入?
谢谢。
Greg
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Baron、
CD4053B 的引脚排列如下:
要测量 Ax 或 AY 到 AY 串扰(引脚14到引脚13、在同轴电缆上关闭开关)、通道输入和输出按如下方式连接到网络分析器。
用于生成图的公式为:
串扰(dB)= 20log (Vout/Vs)
其中
Vs:施加到导通通道源极引脚的电压
VOUT:在关断通道的输出引脚处测量的电压
一般串扰图表示为频率(Hz)与幅度(dB)间的关系
类似地、下图是 Bx 或 By to by (引脚15至引脚1、Bx 开关关闭):
同样、下图是 CX 或 Cy 到 Cy (引脚4到引脚3、Cx 开关关闭):
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢你。
此致、
海伦