This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CD4053B:CD4053B SPICE 模型

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CD4053B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/732364/tina-spice-cd4053b-cd4053b-spice-model

器件型号:CD4053B
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否有适用于 CD4053B 的 SPICE 模型?

如果没有、我如何估算用户生成的模型的过孔输入?

谢谢。

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg、我们没有用于 CD4053B 的 SPICE 模型。 您对使用该模型进行评估感兴趣的参数是什么? 一个简化的用户模型是、根据数据表值简单地实施串联电阻器和负载电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi、

    一个模型如何在通道之间进行串扰? 谢谢。

    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg、使用简化的开关模型对串扰进行建模可能比较困难。 从根本上说、它是相邻通道之间的寄生耦合、但最好使用硅数据特性建模。

    CD4053数据表列出了-40dB 级别的频率/串扰。 您是否需要特定的频率范围和配置? 您能否分享一些有关串扰建模请求的驱动因素的背景信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Braon、
    很抱歉耽误您的回答。 当您的 e2e 帖子出现时、我离开了办公室。

    我们订购了几个 CD4053器件、以在实验中生成典型的串扰图。 应该能够在一周结束前进行更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baron、

    CD4053B 的引脚排列如下:

    要测量  Ax 或 AY AY 串扰(引脚14到引脚13、在同轴电缆上关闭开关)、通道输入和输出按如下方式连接到网络分析器。

    用于生成图的公式为:

    串扰(dB)= 20log (Vout/Vs)

    其中
    Vs:施加到导通通道源极引脚的电压
    VOUT:在关断通道的输出引脚处测量的电压

    一般串扰图表示为频率(Hz)与幅度(dB)间的关系

     

    类似地、下图是 Bx 或 By to by (引脚15至引脚1、Bx 开关关闭):  

    同样、下图是 CX 或 Cy Cy (引脚4到引脚3、Cx 开关关闭):

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢你。

    此致、

    海伦