This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5017:IC 烧坏/短路

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/730020/ts3a5017-burnt-shorted-ic

器件型号:TS3A5017

我们构建了一个原型器件、该器件在 UQFN 封装中使用了34个 TS3A5017 IC。 该原型在1S1 (引脚4)和 GND (引脚6)之间形成了短路。 我们发现 TS3A5017 IC 的3个似乎被烧在引脚4上方外壳顶部。 它们看起来好像内部存在大量电力不足的情况。 但是、器件的电源为3.3VDC、电流限制为25mA。 此外、连接到引脚4的电路由 Semtech SR05 RailClamp 进行保护。 下面是其中一个烧毁器件的照片。

我想知道这可能是如何发生的以及如何防止这种情况的发生。

谢谢、Ted

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、

    您是否有原型板的原理图? 这是一个无源 FET 开关、在设计上不会自行拉电流或灌电流。 我认为我们需要查看施加到器件的信号类型、以查看它们是否在器件的工作限制范围内。

    TS3A5017在信号路径上的额定电流为128mA、通过 V+的额定电流为100mA、因此我们预计在电流限制为<25mA 时不会出现这种类型的影响。

    您是否已移除 IC 并完成曲线轨迹分析、以确认1S1和 GND 或任何其他引脚之间存在短路?

    您是否检查过 PCB 上是否存在短路?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    感谢您的回答。

    这是我们突出显示相关电路的原理图。 我们的系统实际上是由3个 PCB 组成的组件:处理器板- HRMR400-402、探头柔性- HRMR517-002和传感器柔性- HRMR514-002。

    我们正在检查处理器板是否存在短路和电流限制功能。

    您请求了"曲线轨迹分析"。 我不熟悉这一点、您能解释一下吗?

    谢谢、Ted

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:
    感谢大家分享原理图。 我没有看到任何值得关注的突出问题。 正如 Adam 在上一个帖子中提到的、报告的问题可能是由系统级故障场景导致的、该场景可能违反了绝对最大额定值。

    问题是在加电(时间0)还是在持续系统使用后发生? TS3A5017器件的使用方式之间是否存在任何差异(因为您报告的是34个器件中的三个器件的问题)。

    请告诉我们您在处理器板上的短路/电流限制功能调试中发现的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、
    只是想检查您是否有机会运行任何调试测试、或者是否有任何其他问题可供我们帮助解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi、

    我们检查了相关控制器板的电流限制功能、发现它在100欧姆负载下的电流为27mA、规格为25mA。 我认为这是可以接受的。 我们仍在寻找故障的根源。 我们目前正在改进固定装置的接地、以查看这是否会防止任何进一步的故障。 如果我们看到任何其他故障、我将告诉您。

    谢谢、Ted

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、感谢您的更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、

    我们在几周内没有收到您的消息。 您是否有解决问题的方法?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、

    由于不活动、我正在关闭此主题。 如果您有其他问题、您可以在此处发布这些问题、以重新打开主题或启动新主题。

    谢谢、
    Adam