我们构建了一个原型器件、该器件在 UQFN 封装中使用了34个 TS3A5017 IC。 该原型在1S1 (引脚4)和 GND (引脚6)之间形成了短路。 我们发现 TS3A5017 IC 的3个似乎被烧在引脚4上方外壳顶部。 它们看起来好像内部存在大量电力不足的情况。 但是、器件的电源为3.3VDC、电流限制为25mA。 此外、连接到引脚4的电路由 Semtech SR05 RailClamp 进行保护。 下面是其中一个烧毁器件的照片。
我想知道这可能是如何发生的以及如何防止这种情况的发生。
谢谢、Ted