This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:IC 的双向特性问题

Guru**** 2810815 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160, TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/729319/ts5a3160-issue-with-the-bidirectional-nature-of-the-ic

器件型号:TS5A3160
主题中讨论的其他器件: TS5A3166

您好!  

我使用的是带有 电容式触控按钮(P7)的接近检测器(MTCH101T (U3),用于对某些电路进行硬复位。 由于我还希望能够将此按钮用于其他用途、因此我使用 TS5A3160能够重新配置来自触摸按钮的信号到达的位置。 现在的问题是、我完全忘记 TS5A3160是双向 IC。 现在、当我通过按钮触摸关闭系统(3V3线路关闭)时、我有一个通过 NC 引脚(通过 R23设置)的反馈环路、在这里我得到1.5V、 如  数据表中所述(V+= 1.65分钟)、理论上不足以驱动 TS5A3160、这是足够的。 因此、在1.5V 电压下、我的系统上有一个锁、无法再将其关闭。 我尝试调整 R19和 R12、但仍然得到1.5V。 在这里、您能帮我解决一下、为什么它始终是1.5V?  

另一个问题是、您是否具有单向工作的相同/相似 IC?  

此致、

DEN

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DEN、

    什么是驱动您的3.3V 电源轨? 如果 TS5A3160 V+电源轨保持在0V 并且不悬空、则 NC 到 COM 的路径应为 Hi-Z 我怀疑 V+节点是悬空的、系统中的5V 电源轨能够从 NC 传递到 COM、并在3.3V 节点上放置1.5V 电压。

    TS5A3160 V+最小值为1.65是有保证的、但与大多数半导体规格一样、由于温度和制造差异、有一些裕度可确保规格保持正确。

    为什么在系统关闭时需要将 COM 连接到5V?
    您可以使用1:1开关代替 TS5A3166器件等2:1开关。 这将消除与 COM 的5V NC 连接。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢你的答复。

    3.3V 由另一个 IC 驱动。 但是、它在发生所有这种混乱时关闭。 分析这种情况基本上不重要。 数据表显示、1.5V 电压足以将其关闭、我不知道1.5V 电压来自何处、但 IC 应该关闭、如果我无法依赖数据表、我可以依赖什么? (这有点荒谬,你不想?)。 此外、为什么选择1.5V? 我认真对待所有电阻器、1.5V 电压仍然存在。  TS5A3160内部是否有两个二极管? (笑声)

    "为什么系统关闭时需要将 COM 连接到5V? "-好的问题、为什么我会这样做? 我不会-这就是问题所在。 U3的 MTO 引脚是漏极开路、这就是我在那里有上拉电阻的原因。 基本上当我关闭系统时、即3.3V、TS5A3160不会完全关闭、而5V 设法通过 COM 端口到达3.3V 电源轨-这是一个错误、而不是一个特性:)。 嗯、我想这个电路无法正常工作会导致 TS5A3160时序问题。 我必须找到另一个 IC。  

    现在,使用1:1可以完全消除将按钮用于两个目的的想法.... 否?

    此致、

    DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DEN、

    数据表保证了电气规格表中规定的性能。  当 V+= 1.5V 时、该电压超出器件的建议工作条件、不保证电气规格表中规定的性能。  

    数据表指出、当 V+= 0V 或 V+= 1.65-5.5V 且控制逻辑引脚 被适当设置时、此器件将具有高阻抗(泄漏电流<10nA)。  如果 V+节点介于>0和<1.65V 之间,则泄漏电流未定义。   

    1) 1)您是否能够使用 TS5A3160的5V 电源轨将 V+保持在1.65V 至5.5V 之间?   这将确保数据表性能、并保持一条路径高阻抗和另一条路径低阻抗。  

    2) 2)如果您通过弱下拉使 V+= 0V、TS5A3160信号路径是否变为高阻态?  

    3)  3)现在使用1:1可以完全消除将按钮用于两个目的的想法... 否? 我不理解您的评论、认为您只是试图隔离触摸按钮节点。  我没有注意到左上角的电容式触控按钮。  

     

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DEN、

    您的问题的解决方案是什么? 您是否需要其他支持?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DEN、

    由于不活动、我正在关闭此主题。 如果您希望重新打开该主题帖、您可以在此处回复或启动新主题帖。

    谢谢、
    Adam