This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4053A:SN74LV4053A 应用问题(数据速率限制)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4053A, TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/731086/sn74lv4053a-sn74lv4053a-application-questions-limitation-of-data-rate

器件型号:SN74LV4053A
主题中讨论的其他器件: TS3A5018

您好、先生、

对于 SN74LV4053A 应用、Y 端口用于输入、COM 端口用于输出吗?

它是否有数据速率限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、

    SN74LV4053器件是双向的、Y 或 COM 引脚可用作输入或输出。  

    是的、所有 FET 开关都有带宽限制。  SN74LVXXXX 器件的-3dB 带宽为50MHz。  

    有关这些问题的其他信息、请参阅应用报告 选择合适的 TI 信号开关

    您要连接到该开关的是什么?  应用的数据速率和信号电压是多少?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    它将应用于 I2S 总线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、

    那么、您认为 I2S 电压为3.3V、数据速率小于25MHz? SN74LV4053A 器件将与该电压和数据速率配合使用。 如果您需要更小的封装选项、可以使用 TS3A5018器件。

    谢谢、
    Adam