Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4053A, TS3A5018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV4053A 主题中讨论的其他器件: TS3A5018
您好、先生、
对于 SN74LV4053A 应用、Y 端口用于输入、COM 端口用于输出吗?
它是否有数据速率限制?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4053A, TS3A5018
您好、先生、
对于 SN74LV4053A 应用、Y 端口用于输入、COM 端口用于输出吗?
它是否有数据速率限制?
安妮、
SN74LV4053器件是双向的、Y 或 COM 引脚可用作输入或输出。
是的、所有 FET 开关都有带宽限制。 SN74LVXXXX 器件的-3dB 带宽为50MHz。
有关这些问题的其他信息、请参阅应用报告 选择合适的 TI 信号开关。
您要连接到该开关的是什么? 应用的数据速率和信号电压是多少?
谢谢、
Adam