This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A2066:TS5A2066器件型号末尾的 E4和 G4后缀之间有何差异?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/730372/ts5a2066-ts5a2066-what-is-the-difference-between-e4-and-g4-suffix-at-the-end-of-part-number

器件型号:TS5A2066
主题中讨论的其他器件:CD4052B

是否有人知道以下器件之间有何不同?

  1. TS5A2066DCUR
  2. TS5A2066DCURE4
  3. TS5A2066DCURG4

谢谢、

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    我在 e2e 搜索栏中键入 E4和 G4时找到了此帖子。  如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复!

    根据您发布的示例(CD4052B)、我可以看到 G3和 G4的不同之处在于使用焊球/铅的涂层。 但对于 CD4052BPW 和 CD4052BPWE4是相同的、所以它们没有区别? 如果是、为什么可订购信息有2个不同的器件型号?

    回到我原来的问题,我在这3个部件号的说明中没有看到任何不同的内容*我之前已经发布了图片供参考。 您能描述一下它们之间的不同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yan、

     E4 G4后缀是 TI 过渡 到"绿色环保"材料时的旧器件型号。   这些是传统器件型号、目前没有区别。

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    明白了、谢谢!

    Alan