This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以太网交换机

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/730629/switch-for-ethernet

主题中讨论的其他器件:TS3DS10224

大家好、  

我正在寻找一款用于拆分2通道以太网的开关、方框图如下所示、您是否有任何器件值得推荐? 谢谢。

BR。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wiky、

    目前、我们的产品系列中没有开关器件。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wiky:

    TS3DS10224是一款1GHz 开关、支持扇出功能、适用于多达两个差分对输入(即四个输入和八个输出)。 根据所需的输入数量、可以组合使用这些器件。