This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:断电期间的隔离问题

Guru**** 2812605 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3126, PCA9515A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/724859/sn74cbtlv3126-isolation-issue-during-the-power-off-condition

器件型号:SN74CBTLV3126
主题中讨论的其他器件: PCA9515A

您好!  

对于器件 SN74CBTLV3126、数据表规定器 件支持部分断电模式(Ioff)、并且器件在断电期间具有隔离功能。

您能告诉我局部断电模式到底意味着什么、以及 我们需要保持哪些条件才能在断电期间实现隔离吗?

 我们看到、当 OE 引脚没有电源(Vcc)时、器件从输入(A)传导到输出(B)、该引脚在我们的定制板上通过10k Ω 电阻下拉。 当输入(A)为3.3V 时、我们看到输出(B)上的电压电平为1.4V。 因此、总体目标是在断电状态期间实现完美隔离。 请告诉我您的想法。

此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《了解和解释标准逻辑器件数据表》(SZZA036)第4.6.20节对此进行了说明;Ioff

    进入器件输入或输出端子的最大泄漏电流、在将指定电压施加到端子上且 VCC = 0V

    "无电源"到底是什么意思? 请注意、VCC 必须实际为0V、而不是悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供有关 Ioff 的信息。 "无电源"本质上意味着 Vcc=0V。

    具有 SN74CBTLV3126器件的电路板被插入到另一个已供电的电路板上。 OE 引脚通过10k 下拉电阻连接到公共接地。但该器件的输入由供电板提供。

    请告诉我们如何使用该器件和 Vcc=0V 实现完美隔离。


    此致、
    Kiran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理论上、当 VCC 和 OE 均为0V 时、所有 I/O 均应具有高阻抗。

    该其他板与3126的电源到底有什么作用? 您能展示原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有带开关缓冲器的原理图。 我们已将其连接到主 PCB 上、这基本上是对电路板修订版本变化的测试。

    注意:用于缓冲 A 的 OE 信号未如上图所示 ,但被拉低10Kohm。

     

    成功引导后、主机 PCB 为主 PCB 提供12V 电压。 连接到缓冲器的信号来自3V3供电域。 其理念是将3V3供电的信号与未供电的系统隔离开来、直到12V 来自主机的信号使用基于 FET 的缓冲器。

    但在上述情况下、我们看到缓冲器不提供隔离。

    我们还有来自主机 PCB 的 I2C (供电)信号、通过使用 TI 的 PCA9515A、我们解决了该问题。 我们 还尝试对 UART A 中断(INT)信号使用相同的缓冲器(PCA9515A)、它在无电源条件下工作正常。 因此、该缓冲器具有开漏 IO、这要求 IO 上存在上拉电阻、但我们无法连接(UART、INT)信号上的上拉电阻、因为我们无法控制该信号。

    此外、请建议是否有任何其他缓冲器可在上述条件下提供隔离。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么稳压器? 当它没有输入电源时、它如何强制其输出为0V? 我想它不是;尝试在3.3V 线路上使用下拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢采用下拉方法。 下面是测试观察结果。

    •  3V3 (Vcc)线路上的下拉电阻为168KOhm、我看到输入(A)为3.3V 时 FET 开关的输出(B)为0.2V。
    •  3V3 (Vcc)线路上100k Ω 的下拉电阻、同样存在0.2V 输出。
    •  直接接地连接至 FET 开关的 Vcc 引脚、输出端的电压相同为0.2V。

    另外、请告诉我是否有任何其他 IC 可完美适用于此场景。

    此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请对关于缓冲器输出的意见作出答复。 此外、请建议任何其他解决方案、以便针对上述 情况实现完美隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、

    SN74CBTLV3126是一款固态 FET 开关、没有任何缓冲。 由于它是固态器件、因此始终存在数据表中描述的寄生泄漏电流。 根据 SN74CBTLV3126的 Ioff 规格、当 Vcc = 0V 时、泄漏电流可能会低于10uA 流经器件。

    如何测量不需要的200mV? 如果您进入高阻抗节点、即使200nA 的泄漏电流进入1M 节点、也可能导致200mV。

    您的完美隔离目标是什么? 要实现完美隔离、需要使用具有气隙的机械开关、以实现与高阻抗半导体相比的完美隔离。

    谢谢、
    Adam