Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3126, PCA9515A
主题中讨论的其他器件: PCA9515A
您好!
对于器件 SN74CBTLV3126、数据表规定器 件支持部分断电模式(Ioff)、并且器件在断电期间具有隔离功能。
您能告诉我局部断电模式到底意味着什么、以及 我们需要保持哪些条件才能在断电期间实现隔离吗?
我们看到、当 OE 引脚没有电源(Vcc)时、器件从输入(A)传导到输出(B)、该引脚在我们的定制板上通过10k Ω 电阻下拉。 当输入(A)为3.3V 时、我们看到输出(B)上的电压电平为1.4V。 因此、总体目标是在断电状态期间实现完美隔离。 请告诉我您的想法。
此致、
Kiran