This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多路复用器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/726792/multiplexer

主题中讨论的其他器件:DS280MB810

尊敬的团队:

请建议使用 合适的多路复用器、该多路复用器可支持 PAM4和数据速率56Gn/s

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuan、

    遗憾的是、PAM4 56Gbps 目前不可用。

    您能不能告诉我们这个应用、或者更好地告诉我们、请给我们发送一个方框图。 如果您愿意、您可以通过 nasser.mohammadi@ti.com 向我发送电子邮件。

    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔:

    供参考。

    您对此应用有什么建议吗?

    客户提到50Gbps 是可以接受的。

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    在 TI、我们不提供50G PAM4器件。 最接近的部分是 DS280MB810 -具有交叉点的28Gbps NRZ 线性中继器。 请在下面记下一个链接以获取更多信息。 电流量。
    www.ti.com/.../DS280MB810

    此致、、、Nasser