This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:TS5A23159可以承载的最大连续导通状态电流是多少?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/703644/ts5a23159-what-is-the-maximum-continuous-on-state-current-that-ts5a23159-can-carry

器件型号:TS5A23159

您好!

在 TS5A23159的数据表中、电流有三个术语。


(1)导通状态开关电流=+/- 200mA

(2)导通状态峰值开关电流=+/-400mA

(3)流经 VCC (ICC)的持续电流= 100mA

我的理解是,当开关打开时,它在两个方向上都可以连续承载最大200mA 的电流。

它还可以在占空比小于10%的情况下处理1mil 秒脉冲的400mA 峰值。

我对术语 ICC 有点困惑、它是100mA。 我假设它与状态载流容量无关。

如果开关两端的源极和负载能够连续发送和接收200mA 电流、此开关将适合我的应用。

如果我的理解有误、请纠正我的问题。

此致、

Khodidas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍迪达斯

    我的理解是,当开关打开时,它在两个方向上都可以连续承载最大200mA 的电流。

    正确。

    它还可以在占空比小于10%的情况下处理1mil 秒脉冲的400mA 峰值。

    正确

    我对术语 ICC 有点困惑、它是100mA。 我假设它与状态载流容量无关

    该规格参考了可能流经 ESD 保护二极管的电流、 如果 I/O 引脚上的电压大于0.5 + Vcc、则会正向偏置。

    您可以通过 Vcc 发送200mA 的直流持续电流。

     

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的参与。

    最后一个问题。

    只需确保每个开关的导通状态电流为200mA 的连续电流。 即、如果我一直保持两个开关打开(COM1-No1、COM2-NO2)、它们中的每一个都可以同时承载200mA。  

    此致、

    Khodidas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍迪达斯

    正确、每个开关的额定电流为200mA。  您可以同时通过 COM1-No1和 COM2-NO2传递200mA 电流。

    谢谢、

    Adam