Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159
您好!
在 TS5A23159的数据表中、电流有三个术语。
(1)导通状态开关电流=+/- 200mA
(2)导通状态峰值开关电流=+/-400mA
(3)流经 VCC (ICC)的持续电流= 100mA
我的理解是,当开关打开时,它在两个方向上都可以连续承载最大200mA 的电流。
它还可以在占空比小于10%的情况下处理1mil 秒脉冲的400mA 峰值。
我对术语 ICC 有点困惑、它是100mA。 我假设它与状态载流容量无关。
如果开关两端的源极和负载能够连续发送和接收200mA 电流、此开关将适合我的应用。
如果我的理解有误、请纠正我的问题。
此致、
Khodidas