This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:针对应用的解决方案建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TS3A5017, SN74CBTLV3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/703368/sn74cbtlv3257-solution-suggestion-for-application

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件: TS3A5017SN74CBTLV3253

您好:

我正在帮助客户提出一个至少有一个输入(2个可以正常工作)和4到8通道输出的解决方案。

如下所示的思路图(基于 SN74CBTLV3257)、电源电压3.3V  

我们是否有解决方案可以接近这一想法?  

或者是否有其他解决方案可以提供的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kay、

    您可以使用 TI.com 开关选择工具 来过滤使用  3.3V 电源运行的1通道或2通道4:1器件。  一个常见的选择是具有低导通状态电阻的 TS3A5017或 SN74CBTLV3253。

    您将在开关的两侧连接什么?  您要通过开关的信号的电压和带宽是多少?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    再次感谢客户按照以下要求进行设计、他们希望增加控制功能的数量、例如 UART、温度传感器集成在一个开关中(1:4和1:8、哪一个是首选的? ?

    基于3.3V 条件的电源电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay、

    对于 UART 扩展应用、TS3A5017是 Vcc = 3.3V 2通道4:1的理想选择、而 SN74CBTLV3253是 Vcc = 5V 的理想选择。

    谢谢、
    Adam