Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TS3A5017, SN74CBTLV3253
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3257 主题中讨论的其他器件: TS3A5017、 SN74CBTLV3253
您好:
我正在帮助客户提出一个至少有一个输入(2个可以正常工作)和4到8通道输出的解决方案。
如下所示的思路图(基于 SN74CBTLV3257)、电源电压3.3V
我们是否有解决方案可以接近这一想法?
或者是否有其他解决方案可以提供的建议?