This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:CAN#39;t 自动切换3个极点和放大器;4个极点。

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/703465/ts3a226ae-can-t-auto-switch-3-poles-4-poles

器件型号:TS3A226AE

您好、先生、

请帮我检查2个问题、谢谢!

1、不能自动切换3个极点和4个极点。

2. B1引脚将下拉至0V。

R3使用 o Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    1、不能自动切换3个极点和4个极点。

    您使用什么来启动检测序列?  当 EN 引脚上有一个上升沿时、检测序列开始。  EN 引脚上有一个3.3V 上拉电阻、无法使节点始终处于低电平、从而使 EN 能够看到上升沿。


    TS3A226AE EVM 展示了如何使用音频插孔开关在 EN 引脚上创建从低电平到高电平的转换。  当音频插孔中没有任何内容时、开关关闭(蓝色)、10k Ω R2下拉电阻保持 EN 电压低。  将耳机插入音频插孔后、插孔的开关打开、1M 欧姆 R1将 EN 引脚上拉至3.3V、从而产生从低电压到高电压、从而启动检测序列。


     

    2. B1引脚将下拉至0V

    这可能是由于 TS3A226AE 配置为支持3极 耳机或4极标准 耳机。  这两种配置都打开 FET2、将 MIP 节点拉至接地。

    您将哪种类型的耳机插入音频插孔?  耳塞和套筒以及耳机的耳塞和环2之间的电阻是多少?

     

     

    谢谢、

    Adam