Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359
我目前正在测试一种设计、其中使用3路开关与惠斯通电桥在多个传感器和电阻器之间进行切换、如下所示。
当器件被测试时、开关的电阻变化大约1.5欧姆(从3.3欧姆变为4.8欧姆)并且在大约4分钟后缓慢稳定回其原始值。 放大电压如下所示。 在 t<0时、开关设置为电阻器 R1以显示基线、然后快速切换到 R2 (导致尖峰)并返回到 R1。
这种稳定时间是否预计? 是否可以缩短此开关的稳定时间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359
我目前正在测试一种设计、其中使用3路开关与惠斯通电桥在多个传感器和电阻器之间进行切换、如下所示。
当器件被测试时、开关的电阻变化大约1.5欧姆(从3.3欧姆变为4.8欧姆)并且在大约4分钟后缓慢稳定回其原始值。 放大电压如下所示。 在 t<0时、开关设置为电阻器 R1以显示基线、然后快速切换到 R2 (导致尖峰)并返回到 R1。
这种稳定时间是否预计? 是否可以缩短此开关的稳定时间?
Brad、
TS5A3359与所有信号开关一样、导通状态电阻(Ron)将随电源电压(FET 的栅极)、输入/输出电压(FET 的漏极/源极)和温度而变化。
TS5A3359是无源 FET 开关、没有任何拉电流或灌电流能力。 这意味着带有 NO 和 COM 引脚的总线的稳定时间将由源极和负载决定。 TS5A3359将具有一些寄生电容(78pF) 、您还需要将其包含在 RC 时间常数的计算中。
您可能还需要注意电荷注入、 这会在更改 开关状态时导致电压测量瞬时错误。
您的应用是什么? 您使用的是哪种类型的传感器?
如果您有其他问题、请告诉我。
谢谢、
Adam