This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:是否可以使用 TS3L501E 对 RJ45电缆上的信号进行多路复用?

Guru**** 2815215 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/702185/ts3l501e-is-it-possible-to-use-ts3l501e-to-mulitplex-signals-on-rj45-cable

器件型号:TS3L501E

您好!

是否可以使用 TS3L501E 对 RJ45电缆上的信号进行多路复用? 根据数据表、我了解该芯片用于在磁性元件之前将 PHY 和 RJ45连接器之间的信号进行多路复用。 如果在磁性元件之后、即以太网电缆上的信号、会出现什么情况?

谢谢、

Sanjeev Karaiyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanjeev、

    TS3L501E 是无源 FET 开关、不具有任何协议 TX/RX 或驱动功能。 如前所述、大多数人使用 PHY 和 RJ45磁性元件之间的器件、以将所有 IC 置于保护磁性元件后面。 只要 TS3L501E 检测到的电压处于建议的工作条件内、我就看不到它不能用于磁性元件之后的原因、除了 TS3L501E 不支持负电压。 在交流耦合磁性元件之后、总线上需要有某种直流偏置。


    为什么需要在磁性元件之后放置开关?
    您是否有系统中的连接或其他部件的图?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    只要 TS3L501E 检测到的电压 处于建议的工作条件内、我就看不到它不能用于磁性元件之后的原因、除了 TS3L501E 不支持负电压。  在交流耦合磁性元件之后、总线上需要有某种直流偏置。  

    >>感谢您提供相关信息。

    为什么需要在磁性元件之后放置开关?

    >>我想使用 TS3L501E 作为两个以太网设备之间的线路断路器。因此、我需要将其放置在磁性元件之后和线路上。

    您是否有系统中的连接或其他部件的图?

    >>请参阅下图。

    谢谢、
    Sanjeev Karaiyan