Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3L501E 您好!
是否可以使用 TS3L501E 对 RJ45电缆上的信号进行多路复用? 根据数据表、我了解该芯片用于在磁性元件之前将 PHY 和 RJ45连接器之间的信号进行多路复用。 如果在磁性元件之后、即以太网电缆上的信号、会出现什么情况?
谢谢、
Sanjeev Karaiyan