This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:SN74LVC1G66的频率响应

Guru**** 2522780 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/701032/sn74lvc1g66-frequency-response-of-sn74lvc1g66

器件型号:SN74LVC1G66

大家好、

对于 SN74LVC1G66的频率响应、在我们的数据表中、只有类型值。 如下所示:

   

  客户想要知道频率响应的最小值?

  您能帮您提供吗?

   Lacey  

   非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lacey、

    无源 FET 开关的频率响应类似于低通滤波器。  信号开关支持的最小频率为直流信号。  我们在数据表中输入的最大频率是直流时插入损耗比插入损耗低-3dB 的频率。  

    您将什么连接到您关心最小频率的信号开关?  

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复!

    您是否具有该器件的特定频率响应曲线(SN74LVC1G66)?

    对于信号、我将要求客户提供详细信息。

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lacey、

    SN74LVC1G66没有频率响应曲线、但它看起来像上面的低通滤波器、3dB 点为200-300MHz、具体取决于负载条件。

    谢谢、
    Adam