This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A9411:连接问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A9411, TS12A12511, TLV171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/700298/ts5a9411-interfacing-questions

器件型号:TS5A9411
主题中讨论的其他器件: TS12A12511TLV171

您好!

我有几个有关 TS5A9411的电压和电流连接问题:

1) 1)该开关是否适合将信号切换到微型 ADC?

2) 2)在 VCC (+5V)和 GND (0V)下、我能否提供-5V 至+5V 范围内的 COM、NO 和 NC 直流电压?

3) 3)能否使用 LM393AD 比较器的输出驱动 IN 引脚。  数据表引用了 LM393AD 可驱动最大20mA 的电流。

3) 3)我是否正确理解了数据表并认为 NC、NO 和 COM 可以提供最大200mA 的电流?

谢谢、

罗克曼46.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rocketman46、

    1) 1)该开关是否适合将信号切换到微型 ADC?

    是的、如果电压在建议的工作条件下、您可以使用 TS5A9411器件将信号切换至微 ADC。

    2) 2)在 VCC (+5V)和 GND (0V)下、我能否提供-5V 至+5V 范围内的 COM、NO 和 NC 直流电压?

    否、建议的最小电压为0V。 您无法通过信号开关传递-5V 电压。  



    为了支持+/- 5V 信号、您需要使用 双电源开关、如 TS12A12511器件。

    3) 3)能否使用 LM393AD 比较器的输出驱动 IN 引脚。  数据表引用了 LM393AD 可驱动最大20mA 的电流。

    数字逻辑控制引脚(IN)是高阻抗输入 CMOS 逻辑缓冲器、不需要强大的驱动器。  20mA 足够用于控制信号开关的 IN 引脚。  

    您是否无法让 TS5A9411器件通过 LM393AD 比较器更改状态?  您有电路图吗?  您是否包含用于逻辑高电平的上拉电阻器?

    3) 3)我是否正确理解了数据表并认为 NC、NO 和 COM 可以提供最大200mA 的电流?

    不可以、TS5A9411是无源 FET 开关、不会提供任何电流。  该器件只需将信号从开关的一侧传递到另一侧、而无需任何额外的驱动电流。  

    您正在尝试实现什么目标?  您有 电路图吗?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复。

    我必须将-5V 至+5V 分为两个电压(-5V 至-0.25V)和(+0.25V 至+5V)、我已经使用 LM393AD 比较器完成了这一操作。  此电路是操纵杆的左侧、右侧和空档控制。

    我不确定 LM393AD 比较器的输出是否开启 Q1、 Q2 FET 并打开继电器。  我已经考虑用 TS12A12511等模拟开关替换 Q1、Q2、K1和 K2。

    总之、比较器输出将驱动 FET、还是更好地使用 TS12A12511。  TLV171IDR 运算放大器是否是此应用的理想选择?

    我对自己的电路有一些不确定、所以我接受了一个小贴士。

    谢谢、

    罗克曼46.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rocketman46、

    从我的理解来看、您好像是从-5V 到+5V 的节点电压获取信号、并选择与 Micron ADC 0-5V 输出节点通信的内容。  在 Micron ADC 0-5V OUT 节点上、可以有两个来自 TS59411的 NO 引脚 TLV171IDR 输出的信号、也可以有两个来自 NC 引脚 的信号、根据 TS5A9411 (IN 引脚)控制逻辑的状态、从-5V 到+5V 节点的电压。  

    如果-5V 至5V 节点上的电压大于0.25、U1A1将拉低 TS5A9411的 NC 和 COM 、 并连接继电器将 >0.25电压传递到 Micron ADC 0-5V 输出。

    如果节点中-5V 至5V 的电压< -0.25、则 U1A1将 以高阻态连接 TS5A9411的 NO 和 COM 、 并连接继电器以通过 TLV171放大器将<-0.25电压传递到 Micron ADC 0-5V 输出。

    上述情况对 TS5A9411器件无效、因为 NO 引脚上的-5V 超出了开关的建议工作条件。

    如果您使用的是 TS12A12511、正电源为5V、负电源为-5V、它将能够支持此电路。

    我将请运算放大器团队的人员对放大器进行评论。

    谢谢、

    Adam

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rocketman、

    您似乎正在将 TLV171用作设计的反相放大器。 此器件将在此配置下工作、但如果您可以提供有关所需性能的更多信息、我们将能够查看是否有更好的器件。 但现在我看不到任何问题。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复。

    从我的理解来看、您好像是从-5V 到+5V 的节点电压获取信号、并选择与 Micron ADC 0-5V 输出节点通信的内容。 在 Micron ADC 0-5V OUT 节点上、可以有两个来自 TS59411的 NO 引脚 TLV171IDR 输出的信号、也可以有两个来自 NC 引脚的信号、根据 TS5A9411 (IN 引脚)控制逻辑的状态、从-5V 到+5V 节点的电压。
    
    如果-5V 至5V 节点上的电压大于0.25、U1A1将拉低 TS5A9411的 NC 和 COM、并连接继电器将>0.25电压传递到 Micron ADC 0-5V 输出。
    
    如果节点中-5V 至5V 的电压<-0.25、则 U1A1将以高阻态连接 TS5A9411的 NO 和 COM、并连接继电器以通过 TLV171放大器将<-0.25电压传递到 Micron ADC 0-5V 输出。
    
    上述情况对 TS5A9411器件无效、因为 NO 引脚上的-5V 超出了开关的建议工作条件。 

    据我了解、-025V 至-5V 信号将在 K2继电器之后通过反相运算放大器 U2、因此 TS5A9411 NO 引脚不会看到负电压。 它将看到第二个+0.25V 至+5V? 这是正确的还是我的设计错误? 如果您使用的是 TS12A12511、正电源为5V、负电源为-5V、它将能够支持此电路。 我将请运算放大器团队的人员对放大器进行评论。 谢谢、 Rocketman46

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    据我了解、-025V 至-5V 信号将在 K2继电器之后通过反相运算放大器 U2、因此 TS5A9411 NO 引脚不会看到负电压。 它将看到第二个+0.25V 至+5V?

    这是正确的还是我的设计错误?

    谢谢、

    罗克曼46.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rocketmann、

    这是我的监督。 如果器件在信号路径上未看到负电压、则可以使用 TS5A9411。

    谢谢、
    Adam