Other Parts Discussed in Thread: TS5A9411, TS12A12511, TLV171
主题中讨论的其他器件: TS12A12511、 TLV171
您好!
我有几个有关 TS5A9411的电压和电流连接问题:
1) 1)该开关是否适合将信号切换到微型 ADC?
2) 2)在 VCC (+5V)和 GND (0V)下、我能否提供-5V 至+5V 范围内的 COM、NO 和 NC 直流电压?
3) 3)能否使用 LM393AD 比较器的输出驱动 IN 引脚。 数据表引用了 LM393AD 可驱动最大20mA 的电流。
3) 3)我是否正确理解了数据表并认为 NC、NO 和 COM 可以提供最大200mA 的电流?
谢谢、
罗克曼46.