This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:未使用故障指示灯引脚

Guru**** 2391155 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/700224/tmux1072-un-used-fault-indicator-pin

器件型号:TMUX1072

你(们)好  

在我的应用中、我不会使用 FLT (FLT 12 - O 故障指示器输出引脚(低电平有效)-开漏)引脚。 我需要将其连接到 GND 还是可以将其保持悬空。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    TMUX1072 FLT 指示引脚是一个开漏输出、因此如果您不使用此功能、您可以将其保持悬空或接地。

    您使用此器件的哪种类型的电路不需要 FLT 检测?  


    谢谢、
    Adam