Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, SN74LVC1G3157, TS5A63157, TS5A9411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX136 主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G3157、 TS5A63157、 TS5A9411
您好、我的客户正在寻找具有以下规格的开关:
- RF 开关
- 1通道
- 2:1 MUX
- 信号1: 100MHz… 200MHz
- 信号2: 1MHz… 10MHz
- 3Vpp 更好6Vpp
他们对 TMUX136非常感兴趣、但在单通道中需要它。 什么是最好的选择。
TMUX136还有多大的接地通道电阻?