This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:到 GND 的通道电阻

Guru**** 2553770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, SN74LVC1G3157, TS5A63157, TS5A9411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/696128/tmux136-channel-resistance-to-gnd

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G3157TS5A63157TS5A9411

您好、我的客户正在寻找具有以下规格的开关:

  • RF 开关
  • 1通道
  • 2:1 MUX
  • 信号1:             100MHz… 200MHz
  • 信号2:             1MHz… 10MHz
  • 3Vpp 更好6Vpp

他们对 TMUX136非常感兴趣、但在单通道中需要它。 什么是最好的选择。

 TMUX136还有多大的接地通道电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shashankk、

    单通道 SPDT 多路复用器有多种选择。
    对于单端输入信号、请查看 SN74LVC1G3157、TS5A9411、TS5A63157等模拟开关。

    此致、
    Harish KS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    我过滤 了 TI.com 开关搜索工具 、用于1通道2:1开关、支持3V 信号和200MHz。  

    您对使用 TS5A63157器件有何看法?  

    您使用此开关在之间进行选择的是什么?

    为什么选择 TMUX136?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、您好、Harish、

    感谢您的回答、我搜索了 TI 网站。

    使用 TMUX136的原因包括:

    *高带宽

    *低电容

    *频率稳定性(请参阅数据表中的图2)

    我想知道路线图上是否有内容、我更愿意将其脱机。

    TMUX136具有多大的接地通道电阻?


    谢谢、

    Nico  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nico、

    您对接地电阻有何意义? 接地电阻将为高阻抗、除非您将电压置于接地电压以下并且可以打开 ESD 路径。

    您是否在问是否有50欧姆的内部分流器来提高关断隔离和串扰性能? TMUX136器件没有内部50欧姆分流器。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    是的、我在寻找分流电阻器、感谢您提供的详细信息。

    谢谢、
    Nico