This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:建议运行条件:V_I/O 的定义

Guru**** 2892880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/696875/ts3dv642-recommended-operating-condition-definition-of-v_i-o

器件型号:TS3DV642

大家好、

请允许我在以下建议的工作条件下确认"V_I/O"。

这个"V_I/O"是否意味着所有输入和输出引脚? 或者,引脚说明中被称为"I/O"的引脚类型是什么?

包括数字引脚(EN、SELx)在内的所有输入最高可施加5.0V?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V_IO 表示多路复用器的引脚标签部分标记为 I/O 的所有 IO 引脚(不是 EN、SEL1、SEL2)。 但这并不重要、因为 EN、SEL1和 SEL2具有与 I/O 引脚相同的电压范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael San、

    感谢您的回答。

    此致、
    Kawai