This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:reg:器件 TS3A5223RSWR 的导通电容

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223, TMUX136, TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/721790/ts3a5223-reg-on-capacitance-for-the-part-ts3a5223rswr

器件型号:TS3A5223
主题中讨论的其他器件: TMUX136TMUX1072

您好!

根据数据表、TS3A5223器件的导通电容显示为115pF。

我认为、开关的115pF 导通电容肯定更高、可能会导致振铃/可能的振荡。

这是否意味着在导通期间,阻抗将根据输入信号的频率如下所示:

 

常数

PI

在盖子上

10MHz

2 PifC

阻抗

2.

3.141.

1.15E-10.

1.00E+07

7.22E-03

1.38E+02

常数

PI

在盖子上

20MHz

2 PifC

阻抗

2.

3.141.

1.15E-10.

2.00E+07

1.44E-02

6.92+01

 

在我们的设计中、导管中的差分信号连接到 ADL5565ACPZ 、此 IC 的输出连接到开关、如上所示。

我们需要确保它是否由于导通电容而不会加载 IC!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinay、

    在 FET 开关中、由于 FET 的物理尺寸、导通状态电容和导通状态电阻之间存在反比关系。 通常、较大的 FET 具有较低的导通状态、但由于其尺寸较大、它们具有较高的导通状态电容。 TS5A5223器件的共态电阻小于0.5欧姆、这意味着这是一个相对较大的 FET、具有高导通状态电容。

    您对使用 TMUX136或 TMUX154等低电容 FET 开关有何看法?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Query1:我的问题是 TS5A5223 IC 的差分电容是多少? 根据数据表规格、我只能找到单端电容。 由于差分放大器将使用差分信号驱动开关,我想知道 Cdiff ??。
    Query2:非常感谢您推荐 TMUX136器件,您是否拥有支持+5V 电源的此规格器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、

    1) 1)如果您说差分电容介于 COM1和 COM2引脚之间、我们不会在数据表中专门指定该规格。  导通状态电容测量将包括引脚接地电容以及相邻引脚电容。  基于此、您可以假设差分电容的值将小于 Con。   

    2) 2)您可以对 支持5V 电源的所有开关使用 TI.com 开关选择工具滤波器。  我在过滤2:1、2通道、Vdd > 5V 时找到 TMUX1072器件。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我们的信号是来自前置放大器的差分信号-我真的很感兴趣的是、我们使用的特定开关没有规格的原因是什么。 从这个角度看、我们是否真正使用了我们所使用的前置放大器的正确开关、这是电流问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、

    没有针对信号开关的差分电容的特定规格的原因是这个值包含在 Con 规格中。  如果导通状态电容对于系统性能而言太大、则没有理由进一步查看差分电容、因为该值会更小。  

    在差分信令应用中、COM1和 COM2引脚之间的偏斜很重要。  有些器件在其接合线和器件布局上小心谨慎、以优化偏斜性能。  正如您在较新的 TMUX136和 TMUX1072器件中看到的、它们具有出色的偏斜性能、因此非常适合差分信令应用。

    谢谢、

    Adam