This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3125:SPI 闪存驱动强度

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/716075/sn74cb3q3125-spi-flash-memory-drive-strength

器件型号:SN74CB3Q3125
 
您能否澄清以下与“SN74CB3Q3125DGVR”器件相关的查询:
 
我们正在应用中使用“SN74CB3Q3125DGVR”器件来选择外部编程器或处理器,下面是功能方框图。 我们正在通过“SN74CB3Q3125DGVR”器件将处理器 SPI 信号连接到闪存器件。 闪存器件需要25mA 的电源电流。 您能否澄清一下该器件是否支持驱动25mA 负载电流并能够驱动0.2uF 电容负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhargav Goud、

    SN74CB3Q3125是一 款双向无源 FET 开关、没有任何驱动能力。   您需要检查 开关外部的驱动器是否能够提供所需的驱动强度。  

    SN74CB3Q3125数据表指出、可通过开关驱动的最大电流为64mA。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Adam!