This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500:它能否用作 RJ-45和 FO 收发器之间的信号分离开关、每次一个。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620, TS3L500, TS5MP645, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/718907/ts3l500-can-it-be-used-as-a-signal-splitting-switching-between-rj-45-and-fo-transceiver-with-either-one-at-a-time

器件型号:TS3L500
主题中讨论的其他器件:DP83620TS5MP645TS3DV642

您好、TI、

我需要一 个可与 TI 的 DP83620以太网 PHY 配合使用的信号分离 IC。

DP83620仅提供1种与 TX+/-和 RX+/-相关的差分输出、可用于铜线模式和光纤模式(连接了合适的电阻器)(参考- DP83620 EVK 开发套件)。

我的应用要求在 PCB 上同时设计铜和光纤信号、并使用现场可配置选项来选择任一模式。 由于620仅限于其输出数量、因此可以使用 TS3L500 IC 作为通过更改其 SE 引脚选择以太网 PHY 的铜线或光纤模式的位置。附加图像以供参考。

  • 由于数据表未明确提及100 Base-FX、应考虑 TS3L500在光纤模式下与我的应用配合良好
  • 我的应用具有10/100Base-TX 和100 Base-FX、这是开关 IC 的推荐带宽
  • 因为我的申请将以4-8位的时间完成、所以如果有的话、也请提出建议。
  • TI 是否有一个仿真工具、我可以在其中使用 TS3L500和 simiar IC 试用这些 DP83620并验证信号输出。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chitransh、

    您是否能够根据协议的每通道/位定义电压和带宽/数据速率要求?  TS3L500器件与所有无源 FET 开关类似、只要协议处于建议的运行条件内、就会通过该协议。

    这篇文章介绍了不同的以太网协议以及如何根据每通道/位评估它们、以帮助选择交换机。 如数据表中所述、每通道/位 TS3L500E 带宽为600MHz。

    我查看 了 DP83620 器件数据表、它看起来最大数据速率是100Mbps、而600MHz 开关可以支持该速率。

    我们没有适用于 TS3L500器件的任何模型、但您可以使用寄生串联电阻和并联电容来创建粗糙的 RC 低通滤波器、从而使开关的600MHz 带宽产生影响。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Adam。
    感谢你的帮助。 :-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    您能否提供任何参考来创建具有串联电阻和并联电容的此电路、或 TS3L500的内部原理图。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chitransh、

    产品页面的工具和软件选项卡上的模型是否不适用于您?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,
    我的 Bad Adam、我给您的单词添加了工具:"...我们没有适用于 TS3L500器件的任何模型、但..." 正如您在编写和忽略该部分时所做的那样。
    我马上就会得到这个。

    此外、请告诉。
    该产品 TS3L500的生命周期结束是什么?
    如果我需要了解 TI 其他几个 IC 的 EOL 情况、TI 是否提供了任何工具?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chitransh、

    很抱歉、我弄错了模型、或者在我发表评论时、我可能寻找了不同的器件模型。

    目前尚未计划停产(EOL) TS3L500器件、但请参阅我们政策的链接。   

    TS3DV642和 TS5MP645器件是与 TS3L500相似的更新器件。

    谢谢、

    Adam