主题中讨论的其他器件:DP83620、 TS5MP645、 TS3DV642
您好、TI、
我需要一 个可与 TI 的 DP83620以太网 PHY 配合使用的信号分离 IC。
DP83620仅提供1种与 TX+/-和 RX+/-相关的差分输出、可用于铜线模式和光纤模式(连接了合适的电阻器)(参考- DP83620 EVK 开发套件)。
我的应用要求在 PCB 上同时设计铜和光纤信号、并使用现场可配置选项来选择任一模式。 由于620仅限于其输出数量、因此可以使用 TS3L500 IC 作为通过更改其 SE 引脚选择以太网 PHY 的铜线或光纤模式的位置。附加图像以供参考。
- 由于数据表未明确提及100 Base-FX、应考虑 TS3L500在光纤模式下与我的应用配合良好
- 我的应用具有10/100Base-TX 和100 Base-FX、这是开关 IC 的推荐带宽
- 因为我的申请将以4-8位的时间完成、所以如果有的话、也请提出建议。
- TI 是否有一个仿真工具、我可以在其中使用 TS3L500和 simiar IC 试用这些 DP83620并验证信号输出。
谢谢你。